This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:VIN 5V 操作 TPS6508640

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377270/tps650864-vin-5v-operation-tps6508640

器件型号:TPS650864

工具与软件:

我们正在设计 Zynq 板9EG、以便我们需要 TPS6508640的5V 操作。

在数据表中、我们需要为 VSYS 引脚提供>5.6V 的电压。 如果我们 使用升压转换器为 VSYS 引脚提供5.8V 电压、可以。

如果正常、 VSYS 引脚消耗的最大电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Indravathi:

    5.8V 从技术角度而言没问题、但您可能需要一点额外的输入电容、以防止输入电压下降。 如果您想遵守1uF 电容器推荐、VSYS 上的输入电压越大越安全。

    VSYS 应仅在200mA 附近消耗、但如果您将 VIN 电压用于降压1、2和6 FET 输入、大电流瞬态可能会使 VIN 降至 UVLO 阈值以下。

    FET 输入电容器也可以帮助解决这个问题、但应确保升压转换器能够至少为 LDO5V 和 LDO3P3提供足够的电流。

    此致、

    James