This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:系统开启时、充电不会在终止电流下停止

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376278/bq25892-charging-does-not-stop-at-termination-current-when-system-is-switched-on

器件型号:BQ25892
Thread 中讨论的其他器件:BQ27426

工具与软件:

我们将 BQ25892与 BQ27426电量监测计搭配使用、以便为锂聚合物电池充电。 当整个系统关闭时、充电会在指定的时间停止  

  • TI、terminal-current =<50000>;

 

表示50mA。 当系统打开时、它被充电至"无穷大"-意味着 CV 阶段的充电电流下降至低于这些50mA。 我可以对其进行测试、充电电流会下降到0.009 mA、然后停止。  

对我来说、这似乎是在某种程度上比较整体系统输入电流和终止电流。 这意味着:

  • (充电电流+系统电流)> 50mA -->充电未停止。  

您知道这种行为吗? 或者、当关注 BAT 引脚上从 VBUS (USB-C 充电电缆)到 VBAT_Fuel 之间到电池连接器的路径时、您是否看到布线有问题?  

任何想法或帮助都将受到高度赞赏、因为我的调查完全陷入僵局。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    首先、BQ25892上允许的最小终止电流阈值是64mA。 这在数据表的第41页的表9-14中进行了说明、表中概述了 ITERM 寄存器设置。  您能否帮助确认 ITERM 是否确实设置为0000b (64mA)?  

    BQ25892旨在使电池充电可以在仍然存在显著的系统电流消耗时终止。 充电电流+系统电流> 50mA 不应是无法终止的原因。  

    如果可能、您可以在器件接近终止阈值时提供 VBAT 和充电电流的波形? 将器件置于 CV 阶段、从 BQ25892读取寄存器转储也会有所帮助、以验证是否存在阻止终止的条件/故障。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:  

    非常感谢您的回答。  

    这有助于我深入探究充电器的寄存器。 在这里、我发现 I ICHGR 电流刚刚过高、该电流对从系统的某些部分汲取的电流具有额外的反应性。  

    最后、事实证明、我们错误地看到一个插件仍然挂在 VBAT_Fuel 线路上、因此此插件可能永远不会起作用。  

    感谢您在这方面向正确的方向推动我的发展。  

    此致!  

    Paul