This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1模块均衡

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377379/bq79616-q1-bq79616-q1-module-balancing

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

你好  

我计划通过堆叠 BQ79616模块来构建48S 系统。 我打算使用 GPIO3来确保模块之间的平衡。  

1) 1) 以下图表是否足以实现模块平衡?
GPIO3的平衡控制是否可以由 BQ79616自动管理、或者是否需要由 MCU 控制?


2) 2)对于更高的电流、以下原理图对于每个 BQ79616模块是否正确?


感谢您的帮助
此致  

Fatih TAHTASAKAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fatih、

    GPIO3的控制必须由 MCU 进行管理。

    对于更高的电流、建议的 FET 示例是可以接受的。

    此致、

    David