This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:可以使用的最低 RCDC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377560/tps552882-minimum-rcdc-that-can-be-used

器件型号:TPS552882

工具与软件:

您好!

TPS552882的数据表中显示了电缆压降补偿(CDC)图、其中显示了 RCDC=[20k Ω、悬空]的各种补偿图。  我找不到最小 RCDC 定义的位置。 RCDC 的完全限制是什么?  

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      图中所示的 RCDC=[20kOhm、floating]范围已得到验证和保证、因此建议使用此范围内的 RCDC。

    此致、

    Mulin