This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:输出电压高于6V

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377347/tps62130-output-voltage-above-6v

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62933

工具与软件:

尊敬的:

我是否可以使用 TPS62130直流/直流转换器在 Vin = 12V 的条件下获得 Vout = 9V、估算的 Iout 不应超过1.5A?

如果有、如何计算 R1和 R2 以及电感器和电容器等其他一些元件?

我曾尝试使用 webench.ti.com、 但在输入这些值时它不起作用。  

此致、

Branko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Branko:

    TPS62130无法输出9V、因为它将超过 Vos 上的绝对最大值(7V)。

    我们建议您使用 TPS62933。

    谢谢

    Colin