This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:SW 引脚的最大下冲

Guru**** 2509325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376048/tps62110-max-undershoot-of-the-sw-pin

器件型号:TPS62110

工具与软件:

您好、TI 支持团队

我遇到了与 TPS62110相关的问题。 我要进行从12V 到5V 的降压转换、最大输出电流为1.2A。

我有一些 SW 引脚振铃、仅下冲。 最低电压为-1.2V (长时间积分后使用统计数据)
下面 是一个缩放:

使用定制的1:20 1kOhm 无源探头(50 Ω 输入示波器与同轴电缆阻抗匹配、以避免反射)进行探测。 对于有源探头(ZS1000)、波形完全相同(除了该探头的范围为+/-8V 等一些缩放问题)。 当然、需要使用非常小的探针来探测它。

SW 引脚(-1V)的最大绝对额定值超过了。

在其他直流/直流转换器中、始终规定在10ns 内可过此下冲。 但 TPS62110产品说明书中没有任何内容。

在 TI 论坛上、我还了解到 这种开关节点 在10ns 脉冲下可以降低-3V、但数据表上没有正式的规范。

因此、我想知道我的设计是否存在风险???

否则我需要添加缓冲器(布局完全是数据表中建议的布局、对该字段没有改进)。 RC 会抑制下冲、但会降低我的效率(尚未经过测试)。

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 我们将在这些日子里检查并回复您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    缓冲电路用于简化上升沿的过冲、而不适用于下降沿的下冲。

    我们应使用具有1M Ω 端接电阻的探头、并确保具有足够的 采样率(如500MS/s)和足够的记录长度(如20M)。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我将在下周使用1MEG 无源探头重新进行测量。 由于我使用的有源探头与1k Ω 无源证明(BW = 1GHz)的波形相同、因此我对迹线很有信心。

    对于缓冲器、它可能会有所帮助、我已经实现了它来包含下冲(将是高侧)。 可以使用 Rboot 或低侧缓冲器减少过冲、但在我的特定用例中它没用。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lionel、您好!

    感谢您的反馈。 是的、高侧的缓冲器有助于减少下冲。

    对不起我的错误。

    Colin