This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:表示 I2C 已准备好接受事务的信号初始中断的最小值。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373357/bq25622-minimum-value-for-the-initial-interrupt-for-signaling-that-i2c-is-ready-to-accept-transactions

器件型号:BQ25622

工具与软件:

嗨、

在我们的设置中、有一个 MCU 连接到 INT_N 线路、但我们 MCU 的初始化代码不是0时间、因此我不确定我们是否能够准确地检测到芯片是否准备好接受 I2C 事务。  

我的问题:

-初始 INT_N 是否有任何最小值/典型值/最大值? (我在 时序要求部分找不到任何规格)

-检测设备能够满足 I2C 请求的可靠和建议的方法是什么?

谢谢、BR、

Nandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandor、

    -不可用。

     当任一电压高于其欠压锁定(UVLO)阈值时,所有寄存器都将重置为其 POR 值,并启用 I2C 接口进行通信。 这种情况下会产生一个不可屏蔽的 INT 脉冲、之后主机才能访问所有寄存器。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    因此、电压上升后的初始 INT 脉冲延迟没有典型值。 在器件准备就绪之前、我假设我要为我尝试访问的所有寄存器读取0xFF、对吧?

    谢谢、BR、

    Nandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandor:

    当 I2C 通信不可用时、它可能为 NACK。

    谢谢!

    宁。