This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:短路保护

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377505/ucc28c53-q1-short-circuit-protection

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C56H

工具与软件:

尊敬的团队:

在 UCC28C56H Q1的 EVB 中、我们可以看到接地短路波形。 我有一些问题请回复:

1. UCC28Cxx 系列是否支持输出 SC 保护?

2.请说明您的波形是如何出现的,因为我已经开发了反激和测试的 SC 在输出侧,结果我发现 IC & MOSFET 损坏。

此致、

Manoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在短路运行期间、MOSFET 和电流检测电阻中仍然存在较高的平均 RMS 功率耗散。 电流被限制为最大值并折返以保护功率级、但 SiC 必须仍然能够处理功率耗散。 另外、请注意输出短路时转换器重试启动期间的 SiC 栅极驱动幅度是多少。 如果 VGS 在稳态运行期间低于设计值、则 SiC RDS 可能会快速增加、从而导致巨大的功率耗散、即使在稳态运行期间也可能没有计划过。  也许尝试软过载条件并观察转换器的行为、然后在短路条件下工作。 您还可以 在此处从 TI 订购 EVM 并将短路行为与您的设计进行比较。

    此致、

    Steve