This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R3:使用正电压非隔离式直流/直流转换器生成负电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376961/tpsm365r3-use-a-positive-voltage-non-isolated-dc-dc-converter-to-generate-a-negative-voltage

器件型号:TPSM365R3
Thread 中讨论的其他器件:TPSM33615

工具与软件:

是否可以交换此器件的输出和 GND 引脚来生成负电压?

您可以使用非隔离式 Mornsun K7812将其从+12V 转换器切换到-12V 转换器(电流较低)。   

TI 是否有任何可按这种方式使用的转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它应该是可行的。 我附上了一份应用手册、其中展示了如何从降压转换器生成反相降压/升压转换器。 您可以使用我们的任何降压转换器来实现这一点。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我无法找到附件。  您能否发送指向该应用手册的链接?

    谢谢您、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这可以通过同步降压转换器来实现。  我需要的是小巧、经济的-5V 300mA - 500mA 电源。  我一直在使用一个 Mornsun 转换器,但它不再可用。  我想使用一个自包含(减去滤波电容器)的直流/直流转换器、但找不到一个提到从正直流/直流转换器生成负电压的转换器。   

    我通常使用反相降压/升压转换器拓扑来生成高达几安培的负电压、但我一直使用外部电感器、这占用了相当多的 PCB 空间。

    我可以使用 TPSM33615吗?  这是一款同步降压转换器、具有适合我所需的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、  

    我应该补充一点、这是用于 商用产品的。

    再次感谢 David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您应该能够使用模块生成 IBB。 请参考本应用手册: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva897/snva897.pdf?ts = 1718925770474&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!