This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:反相降压/升压 PSPICE 模型能力?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369832/tpsm63610-inverting-buck-boost-pspice-model-capability

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在研究 TPSM63610、并尝试通过数据表的第8.2.2节中所示的示例电路来仿真该器件的反相降压/升压功能。 但是、仿真的输出与我预期看到的输出不匹配。 您能否验证 PSPICE 模型是否能够支持 TPSM63610的 IBB 配置。 如果是、您能否验证下面的电路是否正确?

谢谢!  

Filipe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、您好!

    IBB 设计通常无法 使用典型的 pspice 模型直接进行仿真、除非它是专用 IBB 模型。 由于该器件没有专用的 IBB 模型、因此您可以使用以下应用手册第4.4.3节中所示的方法进行仿真: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    确保以正确的参考点设置您的测量探头、以查看正确的电压。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在尝试与客户跟进此问题。 它仍然无法正常工作。 您能否向我发送一份仿真文件、其中包含上述工作方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    e2e.ti.com/.../TPSM63610_5F00_TRANS_5F00_edited_5F00_for_5F00_ibb.zip

    请使用随附的文件。 我编辑了"稳态"页面、但也可以按照启动页面的示例进行操作。 请注意、为确保正确的测量、请使用差分探头参考器件 Vout 引脚(IBB 中的 GND)的所有信息。

    下面的屏幕截图显示了我的意思:

    此致、

    Ridge