This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:BQ76907EVM 的校准问题。

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907, BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377424/bq76907evm-calibration-problem-of-bq76907evm

器件型号:BQ76907EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76907 、BQ76952

工具与软件:

尊敬的 E2E:

在 BQSTUDIO 中 BQ76907的校准页面上、用户需要输入增益和失调电压。 这是否意味着他们需要测量电池电压、然后自行计算增益和失调电压值?

是否可以像 BQ76952一样简单输入电压值来完成校准?

如果不是、BQ76907是否有可能在 BQSTUDIO 中进行更新、只需输入电压即可进行校准?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    否、BQ76907没有与 BQ76952类似的校准选项卡。

    该器件将提供已在器件上编程的默认增益和失调电压值、因此您无需自行校准。 我们的数据表规格在本例中仍然适用。

    对于 BQ76907校准、必须手动将增益和失调电压放在那里、如何获得这些增益和失调电压如中所述 第 5.5节测量校准 状态 《主机接口技术参考手册》. 这是为了获得最佳精度、即根据您的系统进行校准。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon