This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池管理解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375530/bq77915-battery-management-solution

器件型号:BQ77915
Thread 中讨论的其他器件:BQ76942

工具与软件:

您好!

我正在寻找符合以下要求的电池管理解决方案:

  • 3节18650锂离子电池
  • 充电和放电平衡
  • 可选高电流/短路保护
  • 小于9.6V 的低压保护
  • 充电电压:24V
  • 无 CPU 依赖性
  • 低成本

我曾尝试在 TI 的产品选型中寻找解决方案、但我不确定是否需要电池监控器和平衡器、保护器、充电器还是全部需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    符合您要求的最接近的产品是 BQ76942

    • 3节串联电池监测器和保护器
    • 自主充电和休息电池平衡
    • 可选过流和短路保护
    • 高达 4.048V (每节电池)的可选欠压保护
    • 完全自主模式

    该器件具有可编程的 OTP 功能、可让您对所有所需的设置和修改进行编程、从而使该器件能够在 MCU 之外运行。

    有关 BQ769x2系列的更多信息、请参阅 BQ769x2常见问题解答

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thormas、

    感谢您的回复!


    另一个问题:如果我提供的是24V 固定电压、该 IC 是否能够为电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    IC 本身不会为电池充电。  您将需要一个外部充电器来为电池充电。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您建议使用哪种 IC 来处理充电? 充电器和 BQ76942是否可以一起工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas、

    是的、BQ76942适用于任何充电器、该器件仅提供保护以保护电池和系统、并不控制充电本身。

    为了获得最快的响应、我实际上建议发布一个新的主题、要求提供充电器建议、因为这由不同的团队处理、我们对适合您系统的最佳充电器不太流利。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon