This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2器件所需的配置参数

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377475/bq27z561-r2-config-parameter-required-for-bq27z561-r2-device

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

尝试确认"最小"需要的内容。 从 TRM 和 b27z561 EVM guid 的组合提取此信息(请注意、这不是 R2)-这些是 bq27z561器件所需的配置参数:

  • QMax 电芯1 = Design Capacity = BATTER_PACK_CAPACITY mAh   --我需要对 TRM 4.7.1中提到的 Design Capacity 'CWH'进行编程吗

  • Design Capacity -我需要对此进行编程、还是会自动从 Qmax Cell 1传递 QMax 值?
  • 设计电压 - bq27z561中没有提到...假设是。
  • 项电压 ="‘s系统"截止电压(其中指示0%电荷)

  • 充电终止收尾电流 = BATTERY_PACK_CAPACity/20 (推荐)

  • 充电电压 -数据表充电电压,提及在7.2.1的 EVM :

    [高级充电算法][低/标准/高/建议温度充电][电压]:此参数
    应更新为要使用的电池的最大充电电压。 它是典型的锂离子电池
    该值介于4.4V 至4.2V 之间

    这是怎么规定的? 是否可以将其保留为默认值?

  • CHEM_ID/chemistr Y - 在 Chemistry 程序中通过 bqstudio 处理。

  • 启用内部温度传感器 (我们的设计需要)


    化学物质编程是否会更新 chem 数据和 chem_id 之外的任何参数?

    我丢失了其他物品吗?

    器件是否必须了解是否使用预先存在的内存数据(内存 ID 和数据)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    因此、最低要求是完成学习周期所需的任何数据存储器参数: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    不应手动更改 Qmax 电池1、每当电量监测计更新 QMax 时、该值都会更新。

    您需要对 Design Capacity cWh、Design Voltage、Design Capacity mAh、Term Voltage、Charge Term Taper Current、Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold 和 Quit Current 进行编程。

    高级充电算法的充电电压可保留为默认值。 如果您的系统包括智能充电器、则主要使用高级充电算法。

    ChemID 很重要、应该是进行编程的第一件事。 ChemID 还对一些默认 Ra 表值进行编程。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    没看到最后一个问题。 是的、器件需要学习。 这就是学习周期的目的、我将其链接到了上面的文档。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、你们提供"学习即服务"吗?

    我的公司总部设在德克萨斯州休斯顿

    -克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、这条关于更新 Qmax 电池1的陈述是错误的、或者它仅适用于传统的 bq27z561器件???

    www.ti.com/.../sluubu0a.pdf

    7.2.1要更改的重要数据存储器参数
    本节概述了即使进行基本评估也应该更改的最低要求设置。 短接
    其中包含说明、可用作设置参数值的建议。 额外
    需要对生产设置进行更新。
    1.[Gas Gauging][State][QMax Cell 1]:应将该值更新为的默认设计容量
    电池 . 它表示电池的完全空载化学容量。 该值由更新
    监测在电池使用寿命期间何时在现场执行正确的学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我们不提供学习即服务。 QMax Cell 1是一个用户可以更改的参数、如果是第一个配置、则可以将其更改为 Design Capacity。 但是、我不建议手动更改此值、而只需完成一个学习周期、以便由电量监测计计算 Qmax Cell 1参数并将其更新为正确的值。 在极少数情况下、设计容量与真正的 QMax 值相同。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 TI 发布了一个更新的固件...我可以导出我学到的数据.df.ds、上传新固件、然后上传 df.ds 文件来继续学习吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法对该问题给出明确的答案、因为它将取决于新固件中所做的更改。 如果新固件更改了某些数据存储器参数的存储器位置、则 df.ds 文件将与更新后的固件不兼容。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我要补充一点、即 Ra 表和 QMax 值是学习最重要的参数。 您可以手动更改这些值以保持学习效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以将 Dsg Current Threshold、Chg Current Threshold 和 Quit Current 保留为默认值?

    如何确定这些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    这些值将取决于您使用的电池的容量。 我们将容量称为"C"。 因此、可以将 DSG Current Threshold 设置为低于 C/10的值。 我推荐 C/25. 例如、如果电池的容量为1000mA、我会将"DSG Current Threshold"设置为40mA。 应将 Chg Current Threshold 设置为小于 Charge Term Taper Current 的值。 Quit Current 应设置为小于 Dsg Current Threshold 和 Chg Current Threshold。

    此致、

    Nick