This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350软件开发

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370530/bq78350-r1a-bq78350-software-development

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350EV2400

工具与软件:

您好!

我正在进行使用 BQ76920 AFE 的 BMS 设计。 现在我要测试添加电量监测计 IC 的选项。 BQ78350看起来是最佳选择、因为它可以直接与 BQ76920配合使用。

关于 BQ78350的实施、我有几个问题:

1) 1)如何针对此 IC 进行软件开发? 与成本相关、我没有 EVM 模块或所需的 EV2400接口适配器。 看起来某些配置可以(还是必须?) 完成多少校准? 如果我想将两个 IC 连接到我自己的 PCB 上、只需将 SMBus (I2C)连接到计算机、是否可以设置带有 bqStdio 的 BQ78350? 关于如何在"正常"设计过程中使用 BQ78350、您或许可以进行更多详细说明。

此外、我找不到任何有人展示了 BQ78350 C 代码的 TI 存档或 GitHub 页面、因此我不确定我还能自己编写代码。 我对 BQ76920进行了这方面的评估、它运行得很好、但 BQ78350看起来更复杂。

2) 2)如果我理解正确、BQ78350并不仅仅是电量监测计、它同时也是"系统控制器"、对于 BQ76920? 我打算在一条 I2C 总线上使用 BQ76920和 BQ78350并将它们与 MCU 连接(我计划在那里为这两个 IC 编写自己的 C 代码)。

我想控制 BQ76920的前端特性、大致上仅使用 BQ78350的电量监测计功能。

那么、是否可以单独控制两个 IC? 因为在数据表原理图中、BQ76920-I2C 总线直接连接到 BQ78350总线 还是我只能为 BQ78350编写代码、以便随后自动控制所有 BQ76920功能、例如平衡、电压测量等?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niklas、

    1.理想情况下、最好购买 EVM 或设计定制电路板、并使用 EV2400完成学习周期、并针对应用进行所有必要的数据存储器更改。 然后、您可以导出 golden image 文件并将其用于生产。  

    2.您应该能够 独立于 BQ78350与 BQ76920进行通信

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供快速回答!

    好的、

    我有一个 I2C 设置、在该设置中我们与 MCU 通信、但通过数字隔离器进行电流隔离。 因此、我要将 BQ78350的 SMBus 线路连接到此连接。 与 DAT.sheet 中一样、BQ 通过各自的 I2C 线路进行连接。 如果我现在还想单独控制 BQ76920、如何进行导线?

    能否将 SMBus 和两条 I2C 线路(BQ76920 + BQ78350)连接到与 MCU 电流隔离的同一条 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    可以、只要 BQ78350和 BQ76920的地址不同、就可以将两者连接到相同的线路。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

    如果 BQ76920全部位于一条总线上并想对 BQ76920进行寻址、这难道不会造成 BQ78350进而"自我"发送命令的问题吗?

    对于 BQ78350的原理图、我只有几个问题:(来自 DAT.sheet)

    1)电阻 R57在! DISP 引脚具有某种奇怪的值、其用途是什么? 此外、在引脚说明中、如果未使用 LED、则应将其连接到 VSS?

    2) 2)您使用 CSD17381F4T 功率 MOSFET 实现这种低预期漏极电流是否有某种原因? 我计划改用 BSS816NW。

    3)最后但同样重要的是, C23的具体目的是什么,其价值是否重要?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    如果 BQ78350想要寻址 BQ76920同时位于一条总线上、这不会造成 BQ78350由此"自行"发送命令的问题吗?

    不会、因为地址不同、所以不会将通信发送给自身。

    对于大家的其余问题、我需要与我的设计团队讨论、并与您联系。

    此致、

    Nick Richards