This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:将其配置为 DRP

Guru**** 2637565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65994QFNEVM, TIDA-050014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376157/tps65994ad-configuring-it-as-drp

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994TIDA-050014、TPS65981、 TPS65993、TPS65994QFNEVM、 TPS65987

工具与软件:

我订购了 PD duo EVM 和 TPS65994 EVM。

我的计划是使用 PD duo EVM 作为源端、然后将 TPS65994作为接收端来检查我们产品的设置。

但我没有找到这个 sink.bin 文件,因为我按照 PD duo 的用户指南.

我也无法切换到 FDTI。。。

请告诉我在哪里可以找到此 sink.bin 以及如何检查 FDTI 是否已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 工具已更新 为此版本、但用户指南尚未更新。  我也找不到 sink.bin 文件。  我会推荐以下内容:

    "Project"->"New"-> TPS65987DDH -> TIDA-050014接收板

    [quote userid="610735" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376157/tps65994ad-configuring-it-as-drp 并且我无法切换到 FDTI ...

    如果连接到  TPS65994 EVM、则请使用正确的 GUI 并通过 Tiva 接口按照此处所述的步骤进行操作。  

    988系列的二进制文件与 TPS65994不兼容。  您将需要使用相应的 GUI 工具生成灌电流配置。  如产品页面所示、您可以 在此处申请访问 GUI 工具

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我使用了 您所写的设置"Project->New -> TPS65987DDH -> TIDA-050014接收板"。

    但是、如何将其刷写到电路板中?

    根据该指南、我应该先刷写发送板、然后刷写接收板、对吧?

    这种情况使我们回到了这个问题。

    应该使用哪种接口? FDTI 或 Tiva?

    对于 PD 组合、我认为只有 FDTI、对吧?

    对于65994、可以选择 Tiva。

    但我在连接这两个器件时遇到问题。

    我无法在 PD duo 上使用 FDTI、也无法在65994上使用 Tiva。

    这是我目前正在努力解决的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用了两个 GUI。

    用于 PD 双核的 TPS65981_2_6_7_8应用程序自定义6.1.4。

    适用于 TPS65994QFNEVM 的 TPS65993_4应用自定义6.4.32。

    如果 GUI 不正确、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是如何将它刷写到主板?

    Power DUO 使用 FTDI、65994 EVM 使用 TIVA。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubj5/slvubj5.pdf#page=13

    在插入 USB 时、确保可以看到 COM 端口枚举。

    检查 J2接头上的信号。  如果这样不起作用、您可以使用 Aarvark、而不是使用此标头对器件进行编程。

    听起来您需要调试 FTDI 是否有问题。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 是的。  我再次查看了6.1.4 GUI、您可以在此处找到二进制文件:

    C:\Program Files\Texas Instruments\TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 6.1.4\tps6598x-application-customization\recovery

    tps65987_power_duo_mode_SINK_evm_flash_image.bin

    tps65987_power_duo_mode_SOURCE_evm_flash_image.bin

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我插入电路板时没有其他 COM 端口出现。

    从我在其他线程中看到的情况来看、USB 器件下应该会有4个额外的串行端口、对吧?

    而且看起来我不是第一个犯这个 FDTI 连接错误的人。

    您能不能和我分享一下您在调试方面的经验?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您找到 bin 文件。

    但我仍然需要找到一种方法来对它进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能和我分享一下调试经验?

    我会从功率开始:

    此致、

    Chris