This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:同时使用系统侧和电池组侧电量监测计?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQ25750, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377492/bq34z100-r2-using-system-side-and-pack-side-fuel-gauges-at-the-same-time

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25750BQ40Z60、BQ34Z100

工具与软件:

下午好!
我正在使用 OTS 电池组的电池供电设备上工作。 在系统侧、我将实施电池电量监测计(BQ34Z100-R2)和充电电路(BQ25750)。
我不太熟悉 OTS 电池组的内部结构、但我知道它还使用集成管理系统/电量监测计 BQ40Z60、我可以选择与它进行连接。 现在在我的设计中采用两种电量监测计的原因是、未来我们可能会改用没有 集成管理器的其他 OTS 电池。
我的问题: 可以在 电池组侧 BQ40Z60系统侧 BQ34Z100-R2同时使用电池组侧 BQ40Z60和系统侧 BQ34Z100-R2的情况下运行器件吗?  同时使用电池组侧 BQ40Z60和系统侧 BQ40Z60呢? 两个燃油表的性能是否保持不变 ?  在实施此类设置所独有的设计时、需要考虑哪些方面?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ34z100是一款电池组顶部电量监测计、不会实现电芯平衡或提供任何保护。 为了使监测计正常运行、需要对电池进行平衡。 理想情况下、我们的电量监测计都应位于电池组侧并与电池"匹配"、这样、电量监测计就可以学习特定电池的特定参数。 2燃油表、系统和电池组侧、不应相互影响。

    此致、

    Evan