请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 主题中讨论的其他器件: BQ25750、 BQ40Z60、BQ34Z100
工具与软件:
下午好!
我正在使用 OTS 电池组的电池供电设备上工作。 在系统侧、我将实施电池电量监测计(BQ34Z100-R2)和充电电路(BQ25750)。
我不太熟悉 OTS 电池组的内部结构、但我知道它还使用集成管理系统/电量监测计 BQ40Z60、我可以选择与它进行连接。 现在在我的设计中采用两种电量监测计的原因是、未来我们可能会改用没有 集成管理器的其他 OTS 电池。
我的问题: 可以在 电池组侧 BQ40Z60和系统侧 BQ34Z100-R2同时使用电池组侧 BQ40Z60和系统侧 BQ34Z100-R2的情况下运行器件吗? 同时使用电池组侧 BQ40Z60和系统侧 BQ40Z60呢? 两个燃油表的性能是否保持不变 ? 在实施此类设置所独有的设计时、需要考虑哪些方面?
谢谢!