This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:浪涌

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22917EVM, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377380/tps22917-inrush

器件型号:TPS22917

工具与软件:

尊敬的专家:

客户在其 PCB 输入路径上尝试了 TPS22917EVM。 测试条件如下:

1.从 TPS22917的角度来看、总输出电容器约为4xuF。

2. CT = 1000pF。  

3.VIN = 5V

您能否建议如何将 CT 设置为使浪涌电流低于500mA、以及在此配置下我们仍看到高浪涌电流1.68A 的可能原因是什么?

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    如果 CL 为40uF、1000pF 的 CT 应足以防止正常情况下的500mA 浪涌电流。

    观察您的波形、我会看到 VIN 产生大量振铃、这可能会导致此问题。 如果您在 VIN 上放置一个电容器、则可能有助于解决这个问题。 此外、在开启使能引脚之前让 Vin 稳定至稳定状态、也有助于缓解问题。

    此致、
    Nicholas