This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377315/tps7a39-tps7a39

器件型号:TPS7A39

工具与软件:

TI 团队:

计划使用 TPS7A39双路稳压器。 OUTP (引脚10)需要+5V、OUTN (引脚6)需要-5V。 下面是问题:

1.我需要提供+12V @INP (引脚1)和-12V @INN (引脚5)吗?

2.如果我提供+12V @INP (引脚1)和-10V @INN (引脚5)、那么 在 OUTP (引脚10)上是否可以获得+5V、在 OUTN (引脚6)上是否可以获得-5V?

3、在任何输入电压范围内,两个 通道的输出电流是否都是150mA 可用的?

谢谢。此致

Prashanth Pai B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    [quote userid="576305" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377315/tps7a39-tps7a39 ">1.我需要提供+12V @INP (引脚1)和-12V @INN (引脚5)吗?

    是的、您需要 在 INP 处为器件提供正输入、在 INN 处为器件提供负输入。  

    [报价 userid="576305" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377315/tps7a39-tps7a39 ">2.如果我给出+12V @INP (引脚1)和-10V @INN (引脚5)、那么 是否可以得到+5V OUTP (引脚10)和-5V OUTN (引脚6)?

    有。 |VINP/N|只需大于|VOUTP/N + VDOP/N|。  

    [报价 userid="576305" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377315/tps7a39-tps7a39 "]

    3、在任何输入电压范围内,两个 通道的输出电流是否都是150mA 可用的?

    [报价]

    可以、限制是器件的总耗散功率。  

    此致、

    Nick