This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561: BQ27z561-您的固件版本报告为 v0.00... 错误

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377490/bq27z561-bq27z561--your-fw-version-is-reported-as-v0-00-error

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、、

工具与软件:

您好!

尝试更新 bqstudio 上 bq27z561-R2器件的化学成分:当前收到错误框:

"您的 FW 版本报告为 v0.00。 因为可以有多个领域的..."

并询问如何确保我的.bqz 文件与.srec 的固件匹配???

问题是什么? 我可以上传吗?

我正在使用 bqstudio Stable——我应该使用 bqstudio 测试吗? 未在下载页面上指定!

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、

    您最近是否将 R2固件编程到了 BQ27z561中?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 我在器件页面上使用 TI 提供的最新固件进行了更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件页面上提供的下载中、有一个.bqz 文件。 请将该.bqz 文件放在计算机上下载 BQStudio 的"config"文件夹中。

    此致、

    Nick