This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC77:TLC7705QD

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377412/tlc77-tlc7705qd

器件型号:TLC77

工具与软件:

您好!  

根据 2012年发布的 PCN # 20120808000、将 PN TLC7705QD 键合线从 Au 更改为 Cu。 由于这种键合线变化、部件质量发生了变化? 如果是、请提供带有金键合线和铜键合线的器件质量。  

谢谢!  

- Gamalier Rivera  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Au 到 Cu 线的器件质量变化不大、甚至可以忽略不计。 与导线相比、引线框和模塑化合物的质量较为重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢您提供的信息! 请确认 TLC7705QD 器件的铜键合线质量为0.09675304g。此外、您能否提供该器件的金键合线质量。 变化可以忽略不计、但目前需要对两个器件进行分析、并且需要对质量进行比较。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI.com 商品内容页面上发布的质量(0.09675304g)正确。 金线的质量估计轻了0.05%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!