This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:用于补充 USB OTG 输出的 MPPT

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377591/bq25798-mppt-to-supplement-usb-otg-output

器件型号:BQ25798

工具与软件:

到目前为止、BQ25798看起来非常适合我的移动电源应用(不包括我的150W 电池放电至 VSYS 要求、该要求可通过 外部 BATFET (SLUAAT7)来实现。 但希望在 OTG 模式下运行时、MPPT 输入能够补充 VBUS。 由于两个输入实际上是一起进行"OR"运算、因此我假设一次只有一个输入处于活动状态。 很显然、我无法反馈到输入1或2并从另一个中汲取电流。

我如何将一个单独的 MPPT 充电器连接到系统中、这是有道理的? 我会将其直接连接到 VSYS 吗?

BQ25798如何与单独的 MPPT 协调?

能不能推荐一些芯片给大家看看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abram、

    Unknown 说:
    由于两个输入是有效的或在一起、我假设一次只能有一个输入处于活动状态。 很显然、我无法反馈到输入1或2并从另一个引脚汲取电流。

    是的、这是正确的。

    [报价 userid="544454" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377591/bq25798-mppt-to-supplement-usb-otg-output "]如何在系统中连接一个有意义的单独 MPPT 充电器? 我是否会将其直接连接到 VSYS?

    这不是我们以前做过或看到过的事情,所以我们不能保证这会起作用。 可以将单独的 MPPT 连接到 PMID 引脚、我建议在 EVM 上进行测试。

    此致、

    Christian。