This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUCK-CONVCALC:建议使用一个降压稳压器、在 Vin <= Vout 时将输入旁路至输出

Guru**** 2579055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373855/buck-convcalc-suggest-a-buck-regulator-that-bypasses-input-to-output-when-vin-vout

器件型号:BUCK-CONVCALC
主题中讨论的其他器件:TPS62932

工具与软件:

尊敬的论坛

我正在使用太阳能电池板稳压器、该稳压器必须将太阳能电池板电压从21V 开路和17.5V (MPP)降低到15V

我的想法是使用直流/直流降压转换器、但该 转换器必须将输入旁路至输出

变大或变小时、将会发生类似的行为。 (并在 VIN 大于 Vout 时再次开始切换)

您能向我推荐一个具有该特征的 TI 器件吗?  所需的最大电流输出为2A

提前感谢

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在寻找反向升压解决方案? 电流电平和最大输入电压是多少?  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是降压/升压解决方案的选择指南。  

    https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/products.html#1129=Buck-Boost&238max=7%3B30&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tahar

    我正在寻找降压转换器。 最大电流为2A、但裕度非常大。 根据 我的客户所想到的应用(太阳能电池板预调节器),我认为在600 -700mA 范围内,操作将远低于1A

    最大输入电压21.5V、MPP 输入电压17.5V、输出电压= 12V

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我把这个分配给我们的低电流团队、以获得进一步的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin 您好!  

    您能否从低电流产品系列中了解这一请求?  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    感谢您的邀请。

    针对该要求、我建议 TPS62932与以下特性一起使用:

    • 输入范围:3.8V- 30V、Abs=32V
    • 输出范围:0.8V 至22V 或98%*输入电压
    • 可通过 RT 引脚调节开关频率:300kHz -2.2MHz
    • 80-mΩ 和30-mΩ MOSFET
    • 12μA 时的静态电流(典型值)
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 0.8V±1%基准电压(@TJ = 25°C)
    • 可调软启动
    • 最小/最大 导通时间:70ns/ 7 μs、最短关断时间:140ns
    • Eco-mode/OOA MODE/FCCM MODE*的修整选项
    • 低电磁干扰、具有扩频频谱功能
    • SOT-583 (8)封装(1.6mm x 2.1mm)

    谢谢

    Colin