This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:功耗和负载连接问题

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377566/bq25887-questions-about-power-draw-and-load-hook-up

器件型号:BQ25887

工具与软件:

您好!

我正在考虑 将 BQ25887用于一个由2节18650锂电池供电的项目。 我喜欢这款芯片、有一些关于操作用法的问题。

1.当器件未充电(电池已满)时、 BQ25887是否通过 BAT 引脚(13和14)运行? 当我想完全关闭器件电源时、是否需要在电池和 BAT 引脚之间添加一个开关来避免电流消耗?

2. 系统负载(~7A)是否可以直接与电池/BAT 相连? 永远不会出现我的系统同时处于负载下和充电状态的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不应该。 开关不是必需的。

    2.可能还可以。 请仔细检查您的电路板。

    谢谢!

    宁。