This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:CAN BQ40Z50熔断永久保险丝、电压不平衡

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376339/bq40z50-can-bq40z50-blow-permanent-fuse-with-voltage-imbalance

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在 BMS 中使用 BQ40Z50-R3、并正在运行一些测试来确定是否可能由于电压不平衡而熔断电量监测计上的永久保险丝。 我想我应该针对静止或激活时的电压不平衡将正确的位设置为高电平、因为如果保险丝由于任何情况熔断、测试就完成了。 我目前已在 BQStudio 中进行了以下修改、以尝试进行这项修改。

设置:

Mfg Status init:PF_EN =高电平

Mfg Status init:FUSE_EN =高电平

启用 PF B:VIMA =高电平

启用 PF B:VIMR =高电平

PF 保险丝 B:VIMA =高电平

PF 保险丝 B VIMR =高电平

永久失效:

VIMR 检查电压= 3000mV

VIMR 检查电流= 100 mA

VIMR 差值阈值= 100mV

VIMR 增量延迟= 1s

VIMR 持续时间= 5s

VIMA 检查电压= 3000mV

VIMA 检查电流= 100 mA

VIMA 差值阈值= 100mV

VIMA 延迟= 1s

我为每节电池提供3.8V 的电源、电压通常介于1和8 mA 之间。  当我将一节电池的电压增加200mV 时、BQStudio 能够识别 PF 已跳闸、但电量计上的 FUSE 引脚没有电压输出。  我想知道电量监测计是否能够自行熔断保险丝、或者它是否仅仅报告电池不平衡、如果可能、我应该如何以这种方式熔断保险丝?

感谢您的任何帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    VIMA 和 VIMR 保护设置似乎正确、触发保护时、从 FUSE 引脚流出的电流是否存在任何差异?

    另外、如果可能、您能否发送电量计的.gg 文件、以便我们可以查看电量计的其他设置?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我看不到任何电流消耗、但可能是因为保护已被触发?

    我以 pdf 格式附加了.gg 文件、因为我无法直接附加.gg 文件。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../fuse_5F00_test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您发送.gg 文件、我们将重新进行查找。

    触发该保护时、是否观察到 OperationStatus 中的[FUSE]位被设置? 这将证明保险丝引脚是否因触发保护而激活。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    现在已经触发了永久故障、每次监测计开启时、OperationStatus 中的 FUSE 位都设置为高电平、7.3V 是 FUSE 引脚的输出30秒。  保险丝确实发热、但我认为保险丝输出高电平的时间不足以将其熔断。  我尝试将保险丝熔断超时更改为高于30秒、但无法将其写入电量监测计。  实际上、由于 PF 状态 A+B 中的 VIMR 位、我无法向电量监测计写入任何内容。  我想知道从哪里开始。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我能够重置 PFS 并将保险丝熔断超时设置为更长的时间、它起作用了!

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我们很高兴您获得了不错的结果!

    如果还有任何其他问题发生、请告知我们。

    此致