This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:Golden Learning、Relax Fail

Guru**** 2535070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367363/bq27426-golden-learning-relax-fail

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEM

工具与软件:

您好、

我们重新执行 Gold Learning、使用老化的电池(SOH=73%)、加载新电池的 FS 文件。

在进行黄金级学习之前、更新状态= 0x03、BQstudio 软件上的截止电压设置为2900mV。

执行了两次但没有成功、一直失败。


静置开始时的电池电压为2852mV、静置5小时后的电池电压为3525mV。
BQstudio 软件显示在 RELAX 期间 Current = 0mA。

1.放松失败的原因可能是什么?
2、是因为弛豫后的电池电压远高于2900mV 吗?
3、有什么方法可以让老化的电池执行金牌学习是成功的?

我们使用老化电池(SOH=73%)、加载新电池的FS文件、重新执行黄金学习、

黄金学习前、Update Status=0x03、BQstudio软件上截止电压设置2900mV。

执行了两次、都没有成功、一直出现静置失败。μ A

静置开始时电池电压2852mV、5小时静置结束后、电池电压为3525mV。μ A

请问出现静置失败的原因是什么?是不是因为静置后电池电压超过了2900mV?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wang、

    感谢您的提问。 请给我们一些时间与您联系。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以问您何时可以回复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wang、

    您能否向我们发送显示此行为的日志文件?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    学习期间的故障日志、未保存。 Gold Learning 正在重新执行。

    到目前为止发现了一个新问题:

    在学习黄金的过程中。
    FuelgaugeIC 重启后,放松完成并开始充电,请帮助确认原因是什么?

    学习过程中的失败日志、没有保存、正在重新执行黄金学习。μ A

    目前发现一个新问题:μ A

    黄金学习期间、静置完成后、开始充电时、FuelgaugeIC重启了、请帮忙确认原因是什么?μ A

    e2e.ti.com/.../BUB5_5F00_bq_5F00_studio.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    [报价 userid="550555" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367363/bq27426-golden-learning-relax-fail "]静置开始时的电池电压为2852mV、静置5小时时的电池电压为3525mV。
    BQstudio 软件显示 Current = 0mA during relax。

    这是电池电芯的特性。 一旦您移除负载、电压就会自行恢复。 您看到的行为是正常的、也是预期的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    原始日志目前不可用、因为无法保存 Gold 学习期间老化失败的日志。

    1、电池停止放电、电压回升、这是我们理解的、但不明白为什么 BQstudio 软件显示一个0mA 的电流、为什么它不能休息呢?
    2 μ A 是、电池电压在弛豫后远大于2900mV?
    3、有什么方法可以让老化的电池执行金牌学习是成功的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    1和2。 您是说即使在施加0电流负载时、BQStudio 也没有报告监测计处于静止状态(RELAX 模式)。

    3、没有办法做到这一点。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nike、

    是、现实就是这样。
    那么、请帮助我确定一些可能导致放松失败的原因?

    我们的猜测是由于电池老化时间过长、而在静置期间电池电压上升太大(2852mV --> 3525mV)。 这种原因是否正确?

    1和2. 您是说即使施加0电流负载、BQStudio 也没有报告电量监测计处于静止状态(RELAX 模式)。

    我们猜测是因为电池老化程度高、Relax期间、电池电压上升的幅度太大(2852mV-->3525mV)。这个原因是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    电池可能无法完全放松、并且可能需要更长的放松时间。

    您是否获得了与您的电池相匹配的 chemID?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ChemID 与电池匹配、附件<0418_IN2001_withChemID_0418.gm.zip> New_Bat_是我们的 FS 文件。

    Gold 学习的 RELAX 超时在 BQStudio 软件中是固定的。

    我们使用 SOH=70%(由仪器校准的值)的电池加载了 FS 文件、并重新执行 Gold 学习、但在 Relax 期间失败。
    请帮助分析原因?

    附加的是日志 Excel 文件。

    e2e.ti.com/.../1641.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zipe2e.ti.com/.../GoldenlearningRelaxErr.zip

    ChemID与电池是匹配的、附件<0418_ChemID_0418.gm.zip> New_Bat_是我们的FS文件。

    我们使用SOH = 70%(仪器标定的值)的电池、加载我们的FS文件、重新执行黄金学习、在Relax期间失败。请帮忙分析原因?μ A

    附件是BQstudio的日志 μ A 、μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 GPCCHEM 工具中得到了具有3% DOD 误差或更低误差的有效 chemID 匹配、那么很好的做法是、如果这个过程尚未完成、本可以阻止您完成学习周期。  

    您处于更新状态0x05或0x04吗? 哪些位没有正确翻转。

    有用的文档- 实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、ć

    在 Golden Learning 开始时设置 UPDATE STATUS=0x03。

    请帮助基于昨天提供的故障日志分析故障原因并建议改进方法、谢谢!

    在Golden Learning开始时、设置update STATUS=0x03。

    请根据昨天提供的失败日志、帮忙分析下失败原因、并且告知改善方法、谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您处于更新状态0x03、它是否已启用?  

    此外、验证监测计是否处于 UNSEALED 和 UNSEALED FULL ACCESS 状态。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    Bq27426哪个寄存器控制它的启用/禁用?

    如果您处于更新状态0x03、是否启用了该状态?  [报价]

    Bq27426哪个寄存器可以控制IT 启用/禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、混淆、对于该电量计、cmd 实际上称为 BAT_INSERT。

    bq27426 (TI.com)

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FS 文件中的 OpConfig[bit]=1、即无需发送 BAT_INSERT 命令。 在这种情况下、它不会打开?

    还有其他原因吗?

    FS文件中OpConfig [bit]=1 μ、即不需要发送BAT Δ INSERT指令。这种情况、IT不开启?

    还有其它原因吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    清除该位并重新发送 BAT INSERT cmd、此时应启动该命令。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、ć

    在了解新电池之后、使用 TI 演示板+ BQstudio 软件加载 FS 文件。 只需将电池替换为 SOH=70%即可。 Gold Learning 的操作方式与新电池相同。

    当使用新电池进行黄金学习时、未发送 BAT Insert Cmd、当使用 SOH=70%的电池重新执行黄金学习时、为什么需要发送 BAT Insert Cmd?
    Gold Learning 生成的 FS 文件是否关闭 IT 功能?

    用的TI Demo板 Ω BQstudio软件、加载黄金学习后的FS文件、只是更换成SOH Ω 的电池。黄金学习的操作方法和新电池一样。70%8 Ω

    新电池并没有发送过BAT 插入 Cmd。为什么使用SOH =70%的电池重新执行黄金学习、需要发送BAT 插入 Cmd?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    我建议您执行此操作来验证它是否已启用。

    这取决于 GMFS 文件的内容、但如果在该 GMFS 上完成了学习周期、则应启用它。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    在 Golden Learning 期间、Relax 可能失败的原因有哪些?

    还有其它原因、会导致Relax失败吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很可能是由于电池未完全弛豫、因此延长弛豫时间可能可以解决此问题。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 Bqstudio、手动执行黄金学习? 放松时间设置为多少?

    使用Bqstudio、手动执行黄金学习?Relax时间设定为多少?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池完全放松所需的时间取决于化学成分和制造工艺。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan、ć

    重新查看了Golden Learning失败的日志。μ A

    1、Relax时间超过了16小时、按照TI经验和我们的ChemData、请帮忙确认、放松16小时是否足够?

    另外、μ A

    发现Relax期间、PassedCharge=3 Ω 0时、对应的OCV电压3679mV、Voltage=3678mV。

    我们电池对应的平坦区电压为3679 μ V-3803mV。Ω

    2、Golden Learning失败与OCV电压3679mV有没有关系?= Ω

    3、log中的Voltage和OCVVoltage有什么区别?

    4、判断电压平坦区域使用OCVVoltage吗?

    重新检查 Golden Learning 故障日志。

    Q1、弛豫时间超过16小时、根据 TI 经验和我们的 ChemData、请帮助确认、弛豫16小时是否足够?

    此外、

    我们发现、在休息期间、PassedCharge=0对应于 OCV Voltage=3679mV 且 Voltage=3678mV。

    我们电池的相应平坦区电压为3679-3803mV。

    Q2、Golden Learning Failure 和 OCVVoltage = 3679mV 之间是否存在任何关系?

    原因是什么?

    Q3、TI 日志中的电压和 OCVVoltage 之间的差异是什么?

    Q4、使用 OCVVoltage 在平坦区域调整电压?

    e2e.ti.com/.../7144.GoldenlearningRelaxErr.zip

    e2e.ti.com/.../7144.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)否

    2) 2)在电池插入时将进行 OCV 测量、这是 OCV 电压。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    1 μ A 在 Golden Learning 下、、在充电/放电结束时成功弛豫后、OCV 处于电压平坦区域。 能否测量 QMax?

    2、进行自我学习时(Pasedcharge = Qmax * 37%), QMax 测量需要满足完成放松后 OCV 不在平坦区内的要求。
    当进行黄金学习时( Passedcharge =设计容量*90 %),放松完成后,无需关注电压平带?

    1、Golden Learning时、Qmax更新不关系OCV是否在电压平坦区域吗?

    2、执行自学习时(PassedCharge=Qmax*37%)、Relax完成后、Qmax测量需要满足OCV不在平坦区。
    金 Learning时(PassedCharge=design capacity*90%)、Relax完成后、不需要关注电压平坦区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花些时间对此进行研究。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:  

    1) 1)如果电压处于平坦区域、则 OCV 和 QMax 将被取消资格。  

    2) 2)是的、电压不应处于平坦区域以符合 QMax 要求。 在执行学习循环时、您必须放电至电量耗尽、这样在完成放电循环时、您就不会遇到处于平坦区域的问题。  

    此致、  

    Jonny。