This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100PWR 电池电量监测

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377123/bq34z100-bq34z100pwr-battery-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我正在使用上述部件号(BQ34Z100PWR)测量我的电池电量表读数,当我断开电池并再次连接时,读数不准确将有一些异常,如当电池充满电时,它只显示电池电量的90%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否校准了测量仪表?

    您是否已使用 GPCChem 工具获得 ChemID 匹配?

    您是否完成了学习周期?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    您是否校准了测量仪表? 是使用 BQ-Studio 进行了校准

    您是否已使用 GPCChem 工具获得 ChemID 匹配? 有  

    您是否完成了学习周期? 有

    当连续断开和连接电池时出现问题、而断开和连接电池时、电量监测计的阻抗读数可能会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答我的所有问题。

    首先、器件不按此方式处理、只能偶尔断开电池以确保最佳精度。

    第二、连接或重新连接电池后的第一个 OCV 读数无效、这就是 soc 跳转的原因。

    谢谢!

    Evan