This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:充电项恒流澄清

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374021/bq40z50-clarification-on-charge-term-taper-current

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

我们围绕 BQ40Z50-R5电量监测计设计了2S0P 电池组、并在 Samsung INR-18650-29E 电池之上设计了 BQ25798充电器。

阅读可用的技术参考和应用手册、我们已经确定所选单元的学习周期需要进行以下设置。  这些设置将生成 golden 文件、然后针对特定应用程序进行更改。

ChemId :1737 (INR18650-29E LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.2V)不支持涡轮模式。
电芯数 :2.
Design Capacity :7.3v 2850mA 452080.5cWh
充电终止收尾电流 :250mA (默认值)
Dsg Current Threshold :100mA (默认值)
CHG 电流阈值 :1375mA
CHG 放松时间 :60s (默认值)
Dsg Relax Time :1s (默认值)
停止电流 :75mA
项电压 :5000mV

然而、我们对适当的收费项 Taper 现值仍存有疑问。  请您在选择合适的值时提供任何帮助、它是否完全由 BQ25798充电器驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    是、在恒压充电模式下、充电术语收尾电流值取决于充电器的收尾率。 您需要将监测计的充电终止收尾电流设置为比充电器的收尾速率高10%、从而确保监测计检测到有效的充电终止。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonny、感谢您的快速回复。

    也许是知识上的差距、但我们似乎无法根据 BQ25798数据表确定该值的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben、  

    我在 Chargers 团队中循环提供帮助。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    我对这个问题感到困惑。

    BQ25798没有选择 收尾电流 速率的方法、因为它不是可选值。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    有关详细信息、请参阅 slua903第2.2节中的充电术语恒流:

    "大多数电池充电器的收尾电流阈值误差为±10%、在该阈值下充电器会停止充电。 务必将在电量计数据闪存中编程的收尾电流设置为略高于充电器的收尾电流阈值。 这可确保电量计在充电器停止充电之前检测到电池已充满电。 例如、如果充电器收尾电流为50 mA、建议在数据闪存中将充电终止收尾电流设置为大于50 mA。"

    这使我们无需继续学习、即可尝试确定如何在 BQ25798寄存器映射中设置收尾电流。

    我们知道、BQ40Z50配置中的收尾电流设置为 CC-CV 充电周期的恒压模式下要提供的电流。

    对于我们选择的电池(三星 INR18650-29E)、它规定"标准充电"是指以充电电流1、375mA 和恒定电压4.2V (25°C、0.02C 截止)为电池充电。

    因此、充电项收尾电流为0.02 * 2850 (2s0p)= 57mA。

    此值在 sula903中建议的范围内:

    "一个很好的使用价值是70 mA。 此外、建议收尾电流应介于 C/100和 C/10之间、以确保电池正确充满电"

    您已经说明在充电器中没有设置该值的方法;因此、对于 slua903的2.2节中规定的建议配置、我们无法采取任何措施。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ·莫耶/ 是我们的解释正确吗?  我正在寻找将该 TT 移至已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    根据您的描述、我想您指的是终止电流。 在 CV 模式期间、当充电电流降至特定的电流限制时、器件将停止充电。

    如果是这种情况、可以在 REG0x09[4-0]中更改该值。  

    此致、

    Christian。