This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Bq34z100g1

Guru**** 2813325 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375160/bq34z100-g1-bq34z100g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ34Z100 、BQ34Z100EVM

工具与软件:

我在两个完全相同的电路板中使用了 bq34z100g IC。

我通过 EV2400将电路板连接到 PC、发现...

1.一个 Ic 的器件地址为10h、另一个板 IC 为 AA h

2.一个电路板黄金映像通过 bqstudio 软件读取内容失败,另一个电路板完全遵循所有指令  

3、密封,从 Bqstudio 软件到 bq34z100的解封访问无法正常工作,而对于其它电路板,此应用程序正在工作  

ICS 正常或可以解决的任何其他问题  

此致

Saptarishi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saptarishi:

    尝试刷新无法正常工作的设备上的固件。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 先生、您好!

    您能否分享一下固件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 先生、您好!

    我尝试重新将 FIrnware 刷入 IC、但它失败了--屏幕上出现"没有来自设备的 ACKNOWLEDGMEMT"消息。 您能回答一下吗?  

    我只是想知道、IC 是否已进入不可恢复的状态、如果是、我们可以恢复吗?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前已经看到过此错误消息几次。

    bqstudio 是否自动检测您的器件? 如果是这样、这是很好的!

    对器件进行编程时、请转到 BQstudio 顶部的编程选项卡、选择正确的固件路径、然后按左侧的 PROGRAM。 当我按 Execute FW 而不是对器件进行编程时、通常会收到错误消息。

    如果这样仍然无法解决您的问题、请尝试使用 bqstudio 最右侧的命令窗口发送一些基本命令窗口、并查看您是否获得正确的响应。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan 先生、您好!

    感谢您的快速响应。 该设备虽然是自动检测,但它没有显示基本命令的任何响应。 也无法解封 IC

    建议更多的方法 pl

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您清除此信息、可以正常地自动检测器件、但如果器件无法发送和接收命令、很可能是 i2c 出现问题。

    这是在 BQ34z100EVM 还是定制 PCB 上? 如果是定制 PCB、您能否分享原理图? 如果是 EVM、请验证是否已连接 i2c 跳线。

    此致、

    Evan