This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bq27z561-R2文件流文件定义

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561-R2, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378038/bq27z561-r2-bq27z561-r2-filestream-file-defintions

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ35100、、 BQ27Z561

工具与软件:

什么是闪存流文件?

我有以下 flashtream 文件输出类型:

gm.fs

DF.FS

Bq.fs

什么是固件、什么是数据闪存、哪两者都是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    Bq.fs 文件包含指令闪存(固件)和数据闪存。

    DF.FS 和 gm.fs 仅包含数据闪存。

    本常见问题解答深入介绍了 以下文件: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107287/faq-bqstudio-what-is-the-ti-bms-flashstream-file-format

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick

    我们将使用 bq27z561-R2和 bq35100……


    您能否确认这两个器件都是闪存测量仪表?

    我认为 gm.fs 文件是附加文件...我不记得 bq35100器件这么说了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个器件都是闪存测量仪表。 我认为 gm.fs 和 df.fs 文件的格式不同。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、要在两个器件上上传、bq.fs 就足够了吗?

    我们已经准备好在下周投入设备到现场、只需要降低该流程的工作量。

    谢谢!

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、bq.fs 是两个器件要上传的最佳文件。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我不认为测量仪表通信指南(slua801)充分描述了文件之间的差异。  

    阅读 bq27z561参考手册、我认为它们是:

    所有.fs 文件都是 gm.fs 文件的永久保存文件- gm.fs 文件会将数据写入 RAM、然后在复位时清除。 您可以尝试不同的设置。

    根据此处的 bq27z561说明(不提及.fs 文件)进行推断:

    11.1制造测试
    为了改进制造测试流程、电量监测计器件允许开启或打开某些功能
    通过 AltManufacturerAccess ()命令(例如 LifetimeDataCollection ()、CalibrationMode ()和)关闭
    Gauging())。 仅启用被测功能可以避免使用任何功能、从而简化生产中的测试流程
    干扰。 用于切换 ManufacturingStatus ()[CAL_EN]、[LT_TEST]的 AltManufacturerAccess ()命令
    将仅设置 RAM 数据、这意味着如果执行复位或密封操作、将清除此命令设置的条件
    发出警报。 AltManufacturerAccess ()命令切换 ManufacturingStatus ()[LF_EN]、
    [GAUGE_EN]将更新为数据闪存并在 ManufacturingStatus ()和 Mfg Status 之间同步
    初始化。 ManufacturingStatus()跟踪每个功能的状态(启用或禁用)。


    这听起来合乎逻辑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    在 gm.fs 文件中编程的数据是永久保存的、在复位时不会清除。

    此致、

    Nick