This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95410RRB:A/PGND

Guru**** 2525620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378452/csd95410rrb-a-pgnd

器件型号:CSD95410RRB
主题中讨论的其他器件:TPS536C7

工具与软件:

嗨、团队:

客户已经对设计进行了验证、但他们注意到、他们没有将功率级和控制器 TPS536C7上的 A/PGND 分离。

由于他们发现您定义了不同的 GND 并将它们连接在一起、因此他们想知道是否有必要对噪声耦合进行某种分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    妥善做法是将 AGND 和 PGND 保持分开以降低噪声、然后将 PGND 和 AGND 连接到这两个引脚附近的星型连接中、或将它们连接到下方的几层或在内部 GND 平面中进行连接。 这通常在布局中完成。  

    在客户案例中、只要 IOUT 和 PWM 信号的布线不靠近 VSW 或电路板的其他噪声区域、它们就应该是正常的。

    此致、

    Nash