This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:输出振铃问题

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033, TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376819/ref2033-output-ringing-problems

器件型号:REF2033
主题中讨论的其他器件: TPSM5601R5

工具与软件:

我的应用中的 REF2033振铃出现问题。

我正在使用分流器和仪表放大器测量软启动600V 直流开关(考虑降压转换器、但正常运行时具有100%占空比)的高侧 FET 中的电流。  

仪表放大器的输出进入比较器、比较器阈值通过微控制器 DAC 输出进行设置(进行了大量滤波)。  仪表放大器输出也会被过滤波并馈入微 ADC 输入、以便在达到稳态后测量电流。  

当电流超过过流阈值时、比较器会驱动一些逻辑来锁存 FET。   

如 REF2033产品说明书中所示、REF2033为放大器基准输入生成1.65V 基准电压、为微 DAC 和 ADC 生成3.3V 基准电压、但分流器、放大器、基准、比较器和微控制器都在线路电势处浮动。  当 FET 导通或关断时、所有这些电路的0v 都与 FET 的源极一起移动。  电路位于具有良好接地层和大量去耦电容器的6层电路板上、我已经努力尽可能地减少 PCB 与接地之间的耦合。

电路板主电源为+/- 12v、由单片隔离转换器供电。  /- 12v (带滤波)为 in-amp 电源轨馈电。  12v 的5V LDO (TPS7A2550)可为 REF2033和比较器供电。  单独的开关电源(TPSM5601R5)可为数字电路生成3.3V 电压。

每当打开 FET 时、我都会在 大约580kHz 的 REF2033 1.65v 输出上看到大量振铃、持续数微秒。

我正在 示波器上使用一些花哨的光学隔离探头来测量模拟电压- LeCroy HVFO108 -我看到在 FET 开启时、5V 电源上会出现一些约100ns 的小毛刺脉冲(<100mV)、但基准上会出现+/-500mV 的振铃、持续数微秒。  FET 关断时更糟糕的是、5V 电压下的瞬态更大、基准振铃达几十微秒。  我怀疑这是因为 FET 驱动器配置的关断比导通更难。

我已尝试向基准输出添加电容(从3个100nF X7R 开始、添加3个1uF X7R)、在5V 线路上额外滤波、并使用680欧姆的电阻器加载基准。  我在这些变化导致的基准输出振铃中并未看到重大差异。  我无法固定 PCB 上会在该频率下谐振的任何东西、因为它非常小。   

持续振铃达10微秒对我来说毫无意义、因为这种情况看起来像是基准本身的不稳定现象。

关于如何控制这种情况的任何帮助或建议都将是非常有益的。   

谢谢

Ben Edwards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您详细描述您所遇到的问题。  

    [报价 userid="610910" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376819/ref2033-output-ringing-problems "]REF2033为仪表放大器基准输入生成1.65v 基准电压、为微 DAC 和 ADC 生成3.3V 基准电压、如 REF2033数据表中所示-除一个例外、分流器、放大器、基准、比较器和微控制器都悬空于线路电位。  当 FET 打开或关闭时、该所有电路的0v 与 FET 的源极一起移动。[/QUOT]

    您能否提供电路此部分的原理图? 我很想查看您对 REF2033在这种背景下的配置。

    谢谢!

    Jackson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    由于我尚未看到响应、因此我将关闭该主题。 若要重新打开线程、只需回复这条消息即可。

    谢谢!

    Jackson