This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:黄金映像文件是否包含化学 ID?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27Z561-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377045/bq27z561-r2-is-the-golden-image-file-include-chemical-id

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ27421-G1

工具与软件:

尊敬的先生:

我们将附加的黄金映像文件写入了 BQ27Z561-R2。
黄金映像文件的扩展名为.gm.fs。
golden image 文件是使用 Chemical ID 2151生成的。

但是、当我们在 bqStudio 中检查 BQ27Z561-R2设置时、CHEM_ID (0x0006)为1210。
为什么 BQ27Z561-R2的化学 ID 未更改。

此致、


e2e.ti.com/.../1561_5F00_2_5F00_01_2D00_bq27z561R2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请确保您已正确对 chemID 进行编程、然后再生成黄金映像、并确保在对 chemID 进行编程时没有错误。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的答复。

     我们 认为 chemID 已正确编程。
     并且、当 我们对 chemID 进行编程时、不会出现错误。

     我们确认、当我们使用 bqStudio 中的.gm.fs 文件将随附的.bq.fs 文件生成的 thgether 写入 BQ27Z561-R2时、chemID 变为2151。
     然后、我们确认在将.gm.fs 文件从 bqStudio 写入 BQ27Z561-R2时 chemID 没有从2151变化。
     chemID 未改回1210。

     gm.fs 文件和.bq.fs 文件之间有什么区别?

    此致、

    e2e.ti.com/.../1561_5F00_2_5F00_01_2D00_bq27z561R2_5F00_bq.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关 gm.fs 和 bq.fs 文件之间的差异、请参阅此 E2E 主题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny

     感谢您的回答。

     我了解到.gm.fs 文件用于具有固定 CHEM_ID 的电量监测计类型、例如 BQ27421-G1。
     bq.fs 文件和.df.fs 文件之间的区别在于、一个包含固件(.bq.fs)、而另一个不包含固件(.df.fs)。
     在什么情况下需要重新写入固件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果有您想要使用的更新版本、您可能需要重新编写固件。  

    此致、  

    Jonny。