This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:最大电流栅极驱动器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377523/bq769142-maximum-current-gate-driver

器件型号:BQ769142

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!

您能否分享有关 BQ769142最大电流栅极驱动器的更多信息?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    这取决于您想知道的条件是什么以及哪个驱动器。  这通常是关于 DSG FET 关断的要求、因此我将假设这一点来回答。

    这个答案很复杂、因为驱动器是非线性的、并且可能会因多种不同的因素而变化。 但是、DSG 驱动器的最大初始关断电流为~70mA 左右。

    有关更多详细信息、我建议阅读 第 9节 DSG 驱动器电流路径 状态  带有 BQ76952、BQ76942电池监控器的多个 FET应用手册、

    现在、我想首先指出的是、器件的驱动器在特定负载下的开通/关断上升/下降时间(可在数据表中找到)、因此通常无法计算出准确的时序。

    希望这对您有所帮助 。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    感谢您的回答。 但我感兴趣的电流是 BQ769142的高侧栅极驱动器在对 MOSFET 的栅极进行充电和放电时可以处理的最大电流。

    我期待您的帮助。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    正如我提到的、该器件未呈现驱动器强度特性、因此未呈现最大导通/关断特性。

    我们通过内部讨论得知、DSG 驱动器的最大关断电流为~70mA 左右。 但这在任何时候都不是一个常量值。

    导通强度不那么高、可能达到数百 uA 左右。

    通常、对于这样的负载开关驱动器、我们会发现在大多数情况下、该强度速度超过足够快、因此我们不会激励电池/布线/负载的寄生电感。   

    如果关断速度不够、还可以通过其他方法使用外部 BJT 本地关断电路来增强 FET 的关断功能。 我在上面分享的同一份应用手册对此进行了解释。 这通常不是必需的、但一旦您具有大量并联的 FET、就可能需要。 同样、本应用手册展示了不同 FET 数量下下降时间的示例。 我建议阅读此内容以了解相关信息。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon