This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:移动电源应用- BQ76942/BQ25750之间的多个 MOSFET 查询

Guru**** 2518740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377930/bq25750-power-bank-application---multiple-mosfets-query-between-bq76942-bq25750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ76942、BQ25756

工具与软件:

大家好、团队成员:

随附的图片显示了我们系统中使用的两款 IC 的方框图。 我们的项目是一个移动电源 240瓦时 容量、由配置 5S4P 电池排列。 每节电池的容量为 3350. mAh。

我尝试使用 100W 如图所示。

我们使用的 IC 包括:

  1. BQ25750 -充电器 IC
  2. BQ76942 - AFE IC

我有几个问题:

  1. BQ76942建议在电源路径中使用多个 MOSFET、特别是在 CHG 和 DSG FET 的并联配置中。 不过、该配置未应用于 BQ25750 IC、该器件仅使用单个 MOSFET。 当 AFE IC 和 Charger IC 使用类似类型的电源路径时、它们的 MOSFET 配置为何不同?
  2. 选择这些 MOSFET 背后的计算方法或注意事项是什么?
  3. 是否使用了多个 MOSFET 来降低功率耗散/损耗?
  4. 在 AFE IC 中使用多个 MOSFET 的具体目的是什么?

谢谢!

阿普尔瓦
高级嵌入式硬件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    感谢您的配合。 是 BQ25756的应用工程师。 我可以回答问题2。

    2.对于 BQ25750、请务必选择具有高 SOA 的 FET。 我们发现 AON6276适用于电源路径切换。 您可以查看数据表中的功率 MOSFET 选择和 ACFET 和 BATFET 选择部分。

    我将邀请电池监测器专家来回答您的其余问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    我不是充电器方面的专家、因此我不明白充电器 IC 为什么不推荐多个 MOSFET。 对于 BQ76942、使用多个 MOSFET 来实现其电流能力和散热。 将多个 MOSFET 并联可以实现电流分配。 这非常适合高电流应用和降低 MOSFET 温度。

    此致、

    Thomas Rainey