This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:充电不工作、STAT 闪烁、故障寄存器不显示任何故障、ADC 无法测量 VAC1、VAC2和 VBAT

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376896/bq25798-charging-not-working-stat-flashing-fault-registers-not-showing-any-faults-adc-is-unable-to-measure-vac1-vac2-and-vbat

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好、TI:

我们 将尝试  使用  bq25798 IC 构建充电电路。 它从 USB 和/或太阳能(VAC2)获取电力。 2S 电池连接到 BAT 引脚。 我们希望 bq25798在默认模式下运行(无主机)并为2S 电池充电。 原理图附在下方。

我们看到了这些特殊的问题:

  • STAT LED 以大约1Hz 的频率闪烁、但故障寄存器不指示任何故障(两个寄存器都为0x00)
  • 充电不工作-既不能从太阳能电池板也不能从 USB 输入端充电(通过查询寄存器并测量一段时间内的电池电压来确认)
  • 我们查询了 ADC 寄存器、结果 VBUS 显示~5VDC、但 VAC1、VAC2和 VBAT 未显示任何内容或极低的电压(0.1xx VDC)。 VAC1应与 VBUS 相同。 正如我们在外部测得的、VBAT 应约为7.5VDC。
  • 从 USB 拔下时、IC 由电池供电、但 VBAT_ADC 仍显示0VDC

下面是一些寄存器值:

REG00_REG00_7.00V:Minimal_System_Voltage
REG01_REG40V:Charge_Voltage_Limit
REG19_ICO_REG250A:Current_Limit
REG03_REG03_A Charge_Current_Limit:1.00A
REG35_VBUS_ADC:4.864V
REG37_VAC1_ADC:0.117V
REG39_VAC2_ADC:0.000V
REG3B_VBAT_ADC:0.000V -存在电池、BAT 和 BATP 引脚均已连接
REG20_FAULT_Status_0:0x00
REG21_FAULT_Status_1:0x00
REG48_REG19:Part_Information
REG1B_RE0 Charger_Status_:0x2b
Charger_Status_ 1:0x07
REG1D_REG01 2:Charger_Status_
REG1E_REG003:Charger_Status_
REG1F_REG4 Charger_Status_:0x08
REG17_NTC_Control_0:0x7a
REG18_NTC_Control_1:0x54
REG2F_ADC_RE0:Function_Disable_ 0:0x00
REG30_ADC_REG-1 Function_Disable_:0x00
REG0F_REA2 0:Charger_Control_
REG10_REG.1 Charger_Control_:0x85
REG11_REG40_2 Charger_Control_:0x40
REG12_REG3:Charger_Control_
REG13_REG4 Charger_Control_:0x01
REG14_REG5 Charger_Control_:0x1E

 bq25798 IC 为 nRF9160供电、并从 NRF IC 进行 I2C 通信。

感谢任何帮助。 我们预期"默认"模式将会在开箱即用、现在已经将头发拉出了相当长的时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我以前从未见过这样的设置、建议遵循原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ25790_5F00_BQ25792_5F00_BQ25672_5F00_V1p0_5F00_Schematic-Checklist-_2800_14_2900_.xlsx

    [报价 userid="610938" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376896/bq25798-charging-not-working-stat-flashing-fault-registers-not-showing-any-faults-adc-is-unable-to-measure-vac1-vac2-and-vbat ]] STAT LED 大约以1Hz 的频率闪烁、但故障寄存器不指示任何故障(两个都是0x00)[/QUOT]

    此故障导致器件在默认模式下无法充电、并且可能是由 VAC1和 VAC2上的低电压引起的。

    您是否从外部测量了该值?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我想我们距离现在越来越近。 我们昨天打了电话并宣传了 IC、发现了以下几点:

    显然默认情况下未启用 ADC (在所有通道上)。 我们已启用该功能、现在它将测量所有电压、但并不能真正准确地测量。  

    我们对 TS 引脚进行了修整、最终禁用了热检查、现在它从 USB 充电。 因此、我们的电阻器组合一定是错误的。 我仍然希望看到它是否能够通过太阳能电池板充电。 在太阳下等待着它的头从云彩后面。

    到目前为止一切顺利。

    不过、有一个问题-由于似乎是由于 TS 输入没有充电、为什么没有任何故障寄存器显示存在热问题-过冷或过热?

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查看原理图、您是否在使用电池的热敏电阻? 请参阅数据表中的图9-12作为参考。

    此致、

    Jibin