This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:分离式 GNDP/GNDS

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378366/ucc33420-separated-gndp-gnds

器件型号:UCC33420

工具与软件:

嗨、团队:

当前数据表显示如下。 为什么6引脚和12引脚与其他 GNDP/S 是分开的? 连接到同一个 GND 焊盘是否可以?

它看起来是相同的 GND 焊盘

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi

    显而易见:UCC33420是一种隔离式直流/直流模块。 GNDP 是初级侧回路、GNDS 是次级侧回路。 是的、引脚6可以直接连接到引脚3/4/5、引脚12可以直接连接到引脚9/10/11。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是的、我知道这是一个隔离式 DCDC 模块、因此 GNDS 和 GNDP 必须在所需的爬电距离和间隙中分离。

    很好奇、为什么引脚6与引脚3/4/5分开?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚6和引脚12用作测试模式引脚。

    Steve