This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:随机高强度闪烁

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377985/tlc5940-random-high-intensity-flicker

器件型号:TLC5940

工具与软件:

专家们、您好!

我使用 TLC5940驱动一组 LED。

强度在一段时间内逐渐增加。 当多个此类扫描完成时、在低强度区域中的随机时间、 一小段高强度光闪烁。

你们中的任何人都可以指导我为什么会发生这种情况以及可以解决什么问题。

我已经验证了在 SPI 驱动器之前发送的输出、到那时为止没有看到任何高强度干扰。

非常 感谢您在这方面的帮助。

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    请检查这是否是热关断。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这不是热关断。

    灯 安装在铝 质外壳中、并处理散热问题。 光强度以每400ms 2.5%的速率增加。

    而且高强度闪光的出现并不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    这毫无意义。 您能否向我展示客户解决此问题时的配置步骤。

    BR、Jared