This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:使用 LM5181-Q1转换器的反激式电路中的输出齐纳二极管作用

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374496/lm5181-output-zener-diode-role-in-a-flyback-circuit-with-lm5181-q1-converter

器件型号:LM5181
主题中讨论的其他器件: LM5180

工具与软件:

大家好、TI 团队、我想在我的应用中使用 LM5181。

 一般规格为:输入电压(10-40VDC)、输出电压 ISO (13V)、最大输出电流<(0.1A)  

将这些数据插入 Webench 我得到一个原理图,其中有一个与输出并联的齐纳二极管,称为 Dzout。

我连接原理图屏幕。 在 Webench 创建的材料明细表中、我找不到零部件的值。

您能解释一下这个齐纳二极管在电路中的作用及其实际值吗?  

我也很感激如果你描述我的计算 ,你做得到 Dzout 值..  

谢谢你

Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    感谢您发送编修。  此外、请使用我们的设计计算器帮助您进行设计。

    https://www.ti.com/tool/download/LM5181DESIGN-CALC

    关于输出齐纳二极管、它有助于在输出开路时钳制输出电压。  LM5181的负载要求最低。  

    您可以使用虚拟载荷、或使用齐纳二极管、或同时使用这两种载荷。 齐纳电压应该比 Vout 设置电压高大约10%。  

    在虚拟负载和齐纳二极管之间: 虚拟负载虽然很小、但会导致永久功率损耗。  只有当您的输出负载小于所需的最小负载时、齐纳二极管才会导通。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    感谢您的回答。

    根据所附链接中引用的以下 TI 公式:"提供给负载的最小电流 Iout-min = 0.5*Lmag*IPK-FFM^2*Fsw-min/Vout、其中 LM5180和 LM5181在 FFM 中的 IPK 分别为0.3A 和0.15A、FSW-min 为12kHz"我得到 的最小电流非常低、用于我的应用:7 mA。

    此外、我认为在我的实际电路中、在任何情况下都将授予该最小负载。

    您认为在这种情况下插入齐纳二极管仍然有用吗?

    我还连接电路的反激式真实原理图。

    感谢您的支持、

    Alessandro

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920195/lm5180evm-s05-light-load-operation-and-transient-response/3405446?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm5181#3405446

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我将保留 PCB 上的齐纳位置以供将来需要时使用、而现在选择不安装。  

    关于原理图、 我要在 VIN 和 GND 之间添加一个0.1uF 的旁路电容器、并在初级地和次级地之间添加一个1至2nF 的旁路电容器。   请注意变压器选择。 我查看了 Wurth 网站、但您的选择不适用于反激式应用。  请参阅我们的设计计算器、以帮助确定合适的反激式变压器。  

    供您参考、我们 EVM 中使用的变压器也可以使用、尽管它用于双路输出、但您只需要使用一个输出绕组: YA8916-BLD。 您可能会在其他供应商处找到一些等效的东西。

    另外、在设计 PCB 时、请参阅我们的 EVM 布局示例。

    祝您在项目中一切顺利。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我现在只看到了答案,因为我离开办公室,谢谢你的澄清。

    好的、我将为我的应用搜索另一个变压器;很遗憾、我找不到您向通常供应商建议的变压器(YA8916-BLD)。 理想情况下、我希望拥有1.1:1 的 NPS 比率(这就是我从计算中得到的比率)以及 Lprimary >32 uH。

    如果您能 提供其他建议的器件型号、我将不胜感激。

     问:在两个隔离接地端、电容器的作用是什么?

    在我看来、此电容器可能会 将 EMC 噪声从 隔离式"输出" 接地传送到初级接地。

    我无法理解它是如何工作的。

    感谢您的支持

    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    您可以联系 Coilcraft 获取 YA8916-BLD 的样片:  cust_service@coilcraft.com。

    建议使用匝数1.1:1、1:1变压器应该可以工作。  

    对于跨隔离边界的1nF 电容器: 通过提供返回到次级的返回路径来抑制公共节点噪声。  常见的噪声通过变压器绕组电容(通常为 pF 级)从次级侧传递到初级侧。  在这里保留一个电容器、以防您在测试后需要它。

    希望这一点得到澄清。  

    Youhao