This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21750-Q1:隔离式栅极驱动器上电序列

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375076/faq-ucc21750-q1-isolated-gate-drivers-power-up-sequence

器件型号:UCC21750-Q1

UCC217xx 系列器件的典型上电序列是什么:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:UCC21750-Q1

    工具与软件:

    隔离式栅极驱动器上电序列:

    复杂的终端应用中存在多个电源轨。 为避免违反器件规格或其他潜在问题、定义不同电源轨的适当上电和断电序列至关重要。

    隔离式栅极驱动器(UCC217xx)等高级半导体器件具有多个电源引脚(VCC1和 VCC2 (VDD)和 VEE)、初级侧 IO 引脚(IN+、IN-、RDY、FLT、/EN、 APWM)和次级侧 IO 引脚(AIN、OC/DESAT、CLMPI/E)。  

    隔离式栅极驱动器具有2个独立的参考接地端以及相应的电源引脚:低压(LV)侧电源引脚(VCC1)和高压(HV)侧电源引脚(VCC2 / VDD 和 VEE)。  电源引脚由板载辅助电源供电。 这些 LV 和 HV 电源引脚相互独立、因此可以按任何顺序为其上电。 通常、LV 侧先上电、然后再为 HV 侧供电。

    隔离式栅极驱动器 IO 引脚(尤其是低压侧 IO)通常连接到微控制器 GPIO 线路。 可以使用微控制器提供的不同电源轨为隔离式栅极驱动器电源供电。 如果微控制器先上电、则 GPIO 线路可能会在上电期间处于高电平状态、并且它可以在栅极驱动器电源引脚上电之前将栅极驱动器 IO 引脚驱动为高电平。

    这会导致栅极驱动器通过 IO 引脚上电、从而可能对器件造成永久损坏。 此外、如果 IO 引脚具有推挽逆变器、则为 IO 线路供电时大于电源电压、可能会产生闩锁条件。 因此、对进行加电非常重要 电源引脚 首先是为 IO 线路供电。 这可以通过使用相同的电源轨让微控制器和栅极驱动器同时上电来实现。 同样、在高压侧、IO 引脚(尤其是 AIN)不应在 VDD / VEE 引脚上电之前上电。

    在下面的绝对最大值表中、LV 侧 IO 引脚的最大值为 VCC、因此在首先为 IO 引脚供电时、它违反了器件的绝对最大额定值、不得违反该值、以确保安全运行。

    总结:

    1、低压  侧和高压侧均可独立供电。 但一般做法是首先对低压侧加电

    2.确保 仅在为器件供电后才为栅极驱动器的 IO 引脚供电。 低压侧必须在为其 IO 引脚供电之前供电、类似地、高压侧必须在为其 IO 引脚供电之前先供电。