请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 工具与软件:
尊敬的团队:我为逆变器栅极驱动器应用选择了这款 IC。 它称为4A 最大值 拉电流和灌电流峰值电流的 SPICE 值。 无论如何、我都想粗略估计最大值如何随环境温度变化而变化。
请向我提供所示的图表 拉电流、灌电流与环境温度间的关系。
借助这些信息、我可以了解我的设计。 请允许我快速回复。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.