This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:窄 VDC 规格

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377025/bq25618-narrow-vdc-specification

器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件:BQ25638、BQ25628

工具与软件:

您好!

我们的客户在以下情况中询问了窄 VDC (NVDC)最小压块

1) SYS-SYS_MIN @BAT < SYS_MIN、充电启用、充电禁用(-40V < Tj <125°C)

2) SYS-BAT @ BAT > SYS_MIN、充电启用、充电禁用(-40V < Tj < 125°C)

我知道更多的新规范是很困难的、但如果您能提供参考数据、那就必须感激不尽。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第8.3.5.1节:

    "当电池电压低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、系统通常比最小系统电压设置高180mV。 当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 将完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS。 当电池充电被禁用并高于最小系统电压设置或充电终止时、系统通常始终调节为比电池电压高50mV。 当系统处于最小系统电压调节状态时、状态寄存器 VSYS_STAT 位变为1。"

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在数据表的第8.3.5.1节中查看、通常情况下、该值为180mV、比电池电压高50mV。 客户需要每个条件下的最小值和最大值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不指定典型值以外的其他值。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 我会向他反馈、我们无法指定数字、但您能否让我知道我们无法指定最小值和最大值的原因。 尽管我检查了后续产品的 BQ25628和 BQ25638、但我看不到窄 VDC 规格。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会 在生产环境中进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel