This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C26:请共享密码以解锁器件访问权限

Guru**** 2537490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378170/tps544c26-please-share-the-passcode-to-unlock-the-device-access

器件型号:TPS544C26

工具与软件:

请分享密码以解锁设备访问权限。

谢谢!

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    请参阅随附的幻灯片以获取密码。

    e2e.ti.com/.../4403.TPS544C26_5F00_configuration_5F00_programming_5F00_user_5F00_guide.pptx

    希望这对您有所帮助。 如果此操作解决了您的问题、请单击"此操作解决了我的问题"。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    感谢您提交文件。 实际上、我不是通过 TI Fusion Digital Designer 工具执行寄存器操作、而是通过使用 FTDI 微控制器芯片驱动 I2C 线。 您能否确认以下步骤在这种情况下是否正确:

    1. 打开设备电源
    2. 通过 I2C 写入将来自 ppt 的第一个密码值编程到"REG_LOCK"寄存器中、忽略 NACK
    3. 通过 I2C 写入将来自 ppt 的第二个密码值编程到"REG_LOCK"寄存器中、忽略 NACK
    4. 此时、I2C 读取/写入访问将完全解锁、寄存器访问可以正常进行

    我遵循了这些步骤、但看起来在第4步中、我仍然收到 I2C NACK、将重新尝试、但请确认我对上述步骤的理解是否正确

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    是的、步骤正确。 请告诉我哪个寄存器仍然被否定确认。 我会仔细检查。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    当然、我今天将再次尝试、并将让您了解这些观察结果

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nancy:

    似乎一切都不能正常工作。 寄存器读取按预期正常运行。 我打算捕获 I2C 波形的一些示波器快照、以便进一步调试。 如果您想看一下、是否可以在此处共享波形(检查因为密码应该是保密的)、或者您是否希望我通过在线聊天或邮件共享波形(如果是邮件、请分享您的邮件 ID)

    谢谢!

    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    请通过我的电子邮件 nancy_zhang@ti.com 与我分享。 我们可以离线讨论。 我将关闭这个帖子。

    谢谢!

    Nancy