This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:12V 降压升压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM5175, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378118/tps40210-12v-buck-boost

器件型号:TPS40210
Thread 中讨论的其他器件: LM5175LM34936

工具与软件:

你(们)好  

输入:10-15VDC (4节电池 LFP)

输出:适用于不同输出的12V (1.5A/2.5A/3A)。

TPS40210是否可用于降压/升压拓扑?

还有其他 IC 更低的价格和相同的工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您使用 E2E。

    TPS40210不可用于降压/升压拓扑。 它可用于反激式拓扑中、该拓扑还具有升压和降压功能。  

    对于降压/升压控制器、例如可以查看 LM34936或 LM5175。

    此致、

    Moritz