This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:充电器检测延迟

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378152/bq2973-charger-detection-delay

器件型号:BQ2973
Thread 中讨论的其他器件:BQ51050B

工具与软件:

你(们)好、  

我已经设计了一个电池供电 PCB、使用 BQ29732来实现电池保护、并将 BQ51050b 用作充电器。  

充电器和电路的其余部分连接到 BQ29732的"电池组"侧。

电路工作正常、只要电池不耗尽、充电工作正常。

但一旦电池电量耗尽并且触发过放电保护、我就无法再使用 BQ51050b 为电池充电。  

BQ29732已将 DOUT 引脚拉至低电平。 但当充电器想要为电池充电时、DOUT 引脚保持低电平。 没有电流流入电池、BQ51050b 会禁用其输出。 显然、BQ29732的"充电器检测"未检测到充电尝试、或需长时间延迟。

图8-1展示了"充电器已连接"(底部)和"正常[运行](顶部)之间的延迟。 是否存在定时延迟?

它还显示了连接充电器时立即在 BAT 端子处增加的电压、但在 DOUT 引脚再次被拉高之前会有延迟。  

我不明白在 DOUT 引脚被拉低导致没有电流流入电池时电池电压会如何增加。  

此致、  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、出于霜冻缘故、我被体二极管方向弄糊涂了!

    DOUT FET 的体二极管在充电期间处于正向模式。 我将查看 BQ51050B 器件以了解它为什么不起作用...