This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:稳压器并非始终开启

Guru**** 2391265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372772/tps65131-regulator-not-always-turning-on

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS7A39

工具与软件:

您好!

我有一个设计、使用 TI 芯片实现两级功率调节。 我注意到、   我生产运行的 PSU 中可能有5%无法可靠地开启。
在这个"故障模式"下、只有 TPS65131的正电源轨将联机。

幸运的是、如果我对电源进行几次循环、它通常可以正常工作;如果  我在接下来的10分钟内对电源进行循环、它通常会可靠地打开(我猜是因为电容器中存在少量的残余电压)。
不过、我 需要它每次都可靠地开启。  

您能看到我的设计中有什么可能导致该问题的东西吗?

以下是我在故障模式下看到的电压:

TP1:5.2V (正确)
TP2:14.7V  (正确)
TP3:0.03V (应为-14.9V)
TP4:0.04V (应为+14.3V)
TP5:0.04V (应为-14.3V)

每个 电源轨上的总负载约为85mA

本设计中也包括:TPS7A39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    您是否尝试过将 C6降低到4.7nF?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的建议。 我 在一些 PCB 中尝试了您的建议、未来几天将进行测试并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    有更新后、请告知我。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只测试了少量样本、但我认为这样解决了问题。 如果我在较大的样本大小上遇到同样的问题、我将告诉您。

    感谢您的帮助!
    -本