This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:封装结构的差异

Guru**** 2518820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374678/tlv62569a-differences-in-package-structure

器件型号:TLV62569A

工具与软件:

TLV62569ADRLR 的封装结构不同于过去获得的封装结构和本月获得的封装结构。

哪一项正确、您能告诉我为什么要更改吗?

(从"键合线"更改为"铜柱")

PCN 于2023年2月发布、供您参考、我猜当时发生了变化。

[旧]

[新(2024年6月)]

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Satoshi、

    感谢您使用 E2E、

    可能会有些混淆、我们在2023年2月获得的 PCN 与 LBC9器件的 Fab 工厂选件资格有关。

    仅供参考- SOT23-5 (DBV)采用键合线互连结构、 而 SOT563 (DRL) 采用 Flip Chip On Lead (FCOL)方法、对于 SOT563封装、芯片位于引线框上。 请查看此应用手册、了解封装差异- SOT23与新的 SOT563中直流/直流转换器的热比较(修订版 A)(TI.com)

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi

    如果您没有其他问题、请点击关闭该主题帖  已解决 .

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的友好支持、很抱歉我的回复延迟。

    这些问题得到了澄清。

    此致、

    Satoshi