This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:30W 升压(适用于 PoE PSE)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378147/lm5158-30w-boost-for-poe-pse

器件型号:LM5158

工具与软件:

我正在从事一个适用于 PoE 型 II PSE (30W)的升压电路工作。 需要使用以下参数:

输入电压:       12V-24V

输出电压:    52V、0.6A

Webench 使用97µH (21.56mΩ)电感器设计、该电感器相当大。

>>这一要求的原因是什么? 是否需要小电流纹波?

 

我考虑改变支持两个案例的要求:

案例1 (PoE 类型 II PSE、30W):

输入电压:       24V

输出电压:    52V、0.6A

情况2 (PoE I 类 PSE、15.4W):

输入电压:       12V

输出电压:    52V、0.3A

Webench 在第一种情况下需要一个15µH (80mΩ)电感器、在第二种情况下需要一个12µH (70mΩ)电感器。

15µH (80mΩ)似乎适合这两个选项、但补偿元件的值不同。

>>两种情况下的哪些补偿参数更适合使用(支持两者)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilad:

    感谢您使用 E2E。

    推荐大电感器的原因是用于 CCM 的 webench 设计和~30%的纹波电流。

    我建议使用我们针对该器件的快速入门计算器: https://www.ti.com/tool/download/SNVR511 使用该工具、您可以设置纹波电流、还可以查看波特图并优化两种情况的补偿。

    此致、

    Moritz