This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3436-Q1:启动延迟功能

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3436-Q1, TPS3430
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377823/tps3436-q1-start-up-delay-functionality

器件型号:TPS3436-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3430

工具与软件:

您好!

我指的是可订购器件 TPS3436BFACADDFRQ1。

其中字母"F"表示输出拓扑/启动延迟、表示"F:开漏输出、10秒"。

在我的应用中、我不需要任何看门狗启动延迟。

如果我正确理解第8.3.1.4节" tsd 看门狗启动延迟"、则无法实现这一点。

相反、10秒延迟发生在上电时以及每次 WDO 置位后、无法更改此值。

您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您的理解是、上电后和 WDO 置位事件后激活启动延迟是正确的。 目前、我们没有计划或发布没有启动延迟的 TPS3436-Q1组件。 您可以考虑提供有关该项目(无启动延迟看门狗将用于)的一些机会详细信息吗?
    客户?
    终端设备?
    数量?
    开始生产?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的澄清。 现在我搜索了其它产品、结果发现 TPS3430同样适用于这个应用。 它有一个小的启动延迟300 us 是可以忽略在我的案例。