请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3436-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS3430
工具与软件:
您好!
我指的是可订购器件 TPS3436BFACADDFRQ1。
其中字母"F"表示输出拓扑/启动延迟、表示"F:开漏输出、10秒"。
在我的应用中、我不需要任何看门狗启动延迟。
如果我正确理解第8.3.1.4节" tsd 看门狗启动延迟"、则无法实现这一点。
相反、10秒延迟发生在上电时以及每次 WDO 置位后、无法更改此值。
您能解释一下吗?